工具与软件:

您好!
请参阅 BQ298018的原理图。 我已将电池连接到 BATT 和 GND 端子。 电池电压为3.3V。 但在 PACK+和 PACK-端子上没有获得任何输出。 我已尝试通过台式电源(4.2V)为 PACK 端子提供电源、但 IC 未亮起。 原理图或任何连接是否有问题? 如有任何帮助、将不胜感激。
编辑:JP201在 PCB 上用焊料坯关闭
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Achal、您好!
尝试启动器件时、您是否介意分享 CTR、BAT 和 VDD 上的电压波形?
在为 BQ298x 选择 FET 时、另一个需要注意的问题是该器件将 Vgs 限制在8V 以下。 中进一步提到了这一点 第8.2.1.3节选择功率 FET 应用和实现部分。 您是否介意移除 MOSFET 并查看 DSG/CHG 引脚上是否存在电压? 我们通常推荐最大漏电流为1uA 的 MOSFET。
此致、
Alexis