Thread 中讨论的其他器件: UCC28780
工具与软件:
尊敬的 Mike:
E2E 帖子已关闭、因此我会发布对我的相关问题的跟进。
输入和输出之间需要隔离。 您可以建议任何隔离式解决方案吗?
谢谢!
Conor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
UCC28950是一种隔离式解决方案。 如果您自己进行设计、以下主题中提供了一些建议、这些建议可以帮助您完成设计。
您的功率等级为105W、可通过有源钳位反激式(ACF)器件进行处理、并且应能够满足您的效率要求。 TI 有一个 ACF 控制器器件型号为 ucc28780、您可以将其用于此应用。 如果您对该器件有疑问以及/或如何在设计中使用该器件、请在主题标题中的 e2e 中针对 UCC28780重新发布您的问题。 因此、合适的应用工程师可以回答您的问题并帮助您进行设计。 https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28780
如果您正在寻找符合您的电源需求的设计、您可以尝试 TI 参考设计库。 以下链接可带您进入 TI 参考设计库搜索引擎。 输入您的输入和输出功率要求、然后按 Enter。 搜索引擎将返回与您的设计需求接近的 TI 参考链接(如果存在)。 https://www.ti.com/reference-designs/index.html
感谢您关注德州仪器(TI)产品。 如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。
此致、