This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:电源控制器解决方案兼容直流输入155v 2.

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475425/ucc28950-power-supply-controller-solution-compatible-with-dc-input-155v-2

器件型号:UCC28950
Thread 中讨论的其他器件: UCC28780

工具与软件:

尊敬的 Mike:

E2E 帖子已关闭、因此我会发布对我的相关问题的跟进。

输入和输出之间需要隔离。 您可以建议任何隔离式解决方案吗?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

     

    您的主题已收到、系统将按照收到的顺序对其进行审核。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    UCC28950是一种隔离式解决方案。  如果您自己进行设计、以下主题中提供了一些建议、这些建议可以帮助您完成设计。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474420/ucc28950-power-supply-controller-solution-compatible-with-dc-input-155v

    您的功率等级为105W、可通过有源钳位反激式(ACF)器件进行处理、并且应能够满足您的效率要求。  TI 有一个 ACF 控制器器件型号为 ucc28780、您可以将其用于此应用。 如果您对该器件有疑问以及/或如何在设计中使用该器件、请在主题标题中的 e2e 中针对 UCC28780重新发布您的问题。  因此、合适的应用工程师可以回答您的问题并帮助您进行设计。  https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28780

    如果您正在寻找符合您的电源需求的设计、您可以尝试 TI 参考设计库。  以下链接可带您进入 TI 参考设计库搜索引擎。  输入您的输入和输出功率要求、然后按 Enter。  搜索引擎将返回与您的设计需求接近的 TI 参考链接(如果存在)。  https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、