This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52-Q1:接地电流查询

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS748A-Q1, TPS7A52-Q1, TPS7A52, TPS74801-Q1, TL1963A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469901/tps7a52-q1-ground-current-query

器件型号:TPS7A52-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A52TPS74801-Q1TL1963A-Q1、TPS748A-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

目前、我们的设计中使用了2个 TPS7A52-Q1 LDO。

我们尝试测量了 TPS7A52-Q1上的空载电流、观察到大约6mA (考虑0.6mA 的探头偏移)在输入电压为4.8V 时消耗了2个 TPS7A52-Q1 LDO。

在下面连接测量值

从 DS 开始、对于4.8V 输入、大约接地电流为2.85mA (SO 2 * 2.8mA = 5.7mA)、与 DS 值匹配。

问题:对于 TPS7A52 LDO、在空载/轻负载条件下减小静态电流时、是否可以考虑任何设计注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    上述查询的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srijesh:

    遗憾的是、空载接地电流是 器件本身的固有电流。 如果需要降低接地电流、您可能需要选择另一个具有降低接地电流的 LDO、除非 可以在您的应用中使用 EN 引脚关闭 TPS7A52-Q1。

    例如、TPS74801-Q1提供1.2mA 最大静态电流(在数据表中指定为偏置电流)、但它不是 TPS7A52-Q1的直接替代品。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我们正在寻找在轻负载条件下群组电流小于500uA 的 LDO。

    您可以建议任何接地电流小于500uA 的器件吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srijesh:

    我当然可以帮助建议一个替代方案。 您能否提供您的输入电压范围、输出电压和负载电流要求?  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    输入电压- 4.5V 至5V

    输出电压- 3.3V 和3.8V

    负载电流- 1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srijesh:

    对于3.8V 输出、可能可以选择 TL1963A-Q1。 不过、其在0mA 负载下的静态电流为1.5mA 最大值、高于您请求的500µA 最大值

    对于3.3V 电源、我建议将 TPS74801-Q1或 TPS748A-Q1作为替代方案。  

    此致、

    Alex Davis