This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:TPS65988DK 和 TMUXHS4412是否可以与 DP 2.1配合使用?

Guru**** 2603475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TMUXHS4412, TPS65988DK, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474989/tps65988dk-can-tps65988dk-and-tmuxhs4412-be-used-with-dp-2-1

器件型号:TPS65988DK
主题中讨论的其他器件:TMUXHS4412、TPS65988、 TUSB1044

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在考虑 DP 2.1 (20Gbps)交替模式下的 USB PD 规格。

他们目前正在考虑为 DP 使用两个端口。

是否可以将此配置与 TPS65988DK 和 TMUXHS4412一起使用?

此外、如果可以使用此配置、TPS65988DK 的固件是否支持 TMUXHS4412?

或者用户是否可以配置 Alt 模式?

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tps6598xDK 不支持 DP2.1协议。 您能否联系当地的 TI 销售代表以获取替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ghouse:

    感谢您的答复。

    USB 控制器芯片(TPS65988DK)是否会影响 DisplayPort 的数据速率?

    如果是、会产生什么影响?

    据我了解、USB 控制器芯片决定是使用 USB 模式还是 Alt 模式、并相应地指示 MUX 芯片。

    我认为 DisplayPort 数据速率取决于 GPU 的性能、MUX 芯片的带宽以及显示设备的处理能力。

    此外、根据下面的应用手册、我认为 TUSB1044和 TPS65988的组合可以支持 DP2.1线路。 你怎么看?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果消息内容无法指示远端进入 DP 2.1、数据速率将无法达到 UHBR20速度。 TPS65988DK 无法支持 DP2.1消息、因此链路不会进入 DP 2.1模式、也无法实现 UHBR20速度。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您的答复。

    我已经审阅了以下文档。(TPS6598x DisplayPort 交替模式(修订版 B))

    这些寄存器似乎需要使用工具进行配置、但这是否意味着由于硬件或工具限制、TPS65988DK 不能设置为 DP2.1?

    此外、关于多路复用器、据我了解、没有支持 DP2.1 (20Gbps)的 TI 产品、而支持 DP2.1的产品限制为10Gbps。 是这样吗?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于固件限制、TPS65988DK 无法支持 DP2.1。

    我不确定是否有 TI 多路复用器可以支持 UHBR20、但如果您声称支持 DP2.1、则需要支持20Gbps 的速度。 将在合规期间检查实际信令速率、以便将其标记为故障。

    此致