主题中讨论的其他器件:TMUXHS4412、 、TPS65988、 TUSB1044
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户正在考虑 DP 2.1 (20Gbps)交替模式下的 USB PD 规格。
他们目前正在考虑为 DP 使用两个端口。
是否可以将此配置与 TPS65988DK 和 TMUXHS4412一起使用?
此外、如果可以使用此配置、TPS65988DK 的固件是否支持 TMUXHS4412?
或者用户是否可以配置 Alt 模式?
此致、
京平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户正在考虑 DP 2.1 (20Gbps)交替模式下的 USB PD 规格。
他们目前正在考虑为 DP 使用两个端口。
是否可以将此配置与 TPS65988DK 和 TMUXHS4412一起使用?
此外、如果可以使用此配置、TPS65988DK 的固件是否支持 TMUXHS4412?
或者用户是否可以配置 Alt 模式?
此致、
京平
尊敬的 Ghouse:
感谢您的答复。
USB 控制器芯片(TPS65988DK)是否会影响 DisplayPort 的数据速率?
如果是、会产生什么影响?
据我了解、USB 控制器芯片决定是使用 USB 模式还是 Alt 模式、并相应地指示 MUX 芯片。
我认为 DisplayPort 数据速率取决于 GPU 的性能、MUX 芯片的带宽以及显示设备的处理能力。
此外、根据下面的应用手册、我认为 TUSB1044和 TPS65988的组合可以支持 DP2.1线路。 你怎么看?
此致、
京平
Tommy、您好!
感谢您的答复。
我已经审阅了以下文档。(TPS6598x DisplayPort 交替模式(修订版 B))
这些寄存器似乎需要使用工具进行配置、但这是否意味着由于硬件或工具限制、TPS65988DK 不能设置为 DP2.1?
此外、关于多路复用器、据我了解、没有支持 DP2.1 (20Gbps)的 TI 产品、而支持 DP2.1的产品限制为10Gbps。 是这样吗?
此致、
京平