工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我希望您能表现得好。 我有关于 BQ40Z50与 LiFePO4电池搭配使用时的问题。 我已将充电和放电设置上传到 GPC 工具、GPC 报告建议最佳化学物质 ID 的最大偏差为9.54%。 我想知道在充电和放电期间、此偏差是否会在整个电池组(4S8P 32Ah)中导致严重的容量误差。

如果是、是否有改进的方法? 此外、Impedance Track 应用于 LiFePO4电池时是否精度较低?
期待您的建议。
此致、
非常放松
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我希望您能表现得好。 我有关于 BQ40Z50与 LiFePO4电池搭配使用时的问题。 我已将充电和放电设置上传到 GPC 工具、GPC 报告建议最佳化学物质 ID 的最大偏差为9.54%。 我想知道在充电和放电期间、此偏差是否会在整个电池组(4S8P 32Ah)中导致严重的容量误差。

如果是、是否有改进的方法? 此外、Impedance Track 应用于 LiFePO4电池时是否精度较低?
期待您的建议。
此致、
非常放松
您好、Relly、
偏差为9.54%将导致您的电池组性能出现明显但可行的误差、尤其是在电池组系列数较多的情况下。 为了提高系统性能、我会密切关注电芯的化合物 ID、TI 有一个很大的电芯数据库、但发现它无法找到 DOD 比您可能需要发送电芯加入数据库所需的低的 chemID。 提高精度的另一种方法是、验证"Register"选项卡中的所有值是否都符合电池数据表的要求、还需要在"Calibration"选项卡中进行校准。 就 BQ40Z50上 LiFePO4电池 Impedance Track 的精度而言、它能够处理电芯化学特性、并且具有处理电芯化学特性。
Techincal 参考页53、
https://www.ti.com/lit/ug/sluua43a/sluua43a.pdf?ts = 1739989654286&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ40Z50
此致、
艾伦