This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:询问有关采用 LiFePO4电池的 BQ40Z50应用

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475091/bq40z50-inquiry-about-bq40z50-application-with-lifepo4-cells

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我希望您能表现得好。 我有关于 BQ40Z50与 LiFePO4电池搭配使用时的问题。 我已将充电和放电设置上传到 GPC 工具、GPC 报告建议最佳化学物质 ID 的最大偏差为9.54%。 我想知道在充电和放电期间、此偏差是否会在整个电池组(4S8P 32Ah)中导致严重的容量误差。

如果是、是否有改进的方法? 此外、Impedance Track 应用于 LiFePO4电池时是否精度较低?

期待您的建议。

此致、

非常放松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Relly、

    此问题已分配、我们将很快回复您

    此致、
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Relly、  

    偏差为9.54%将导致您的电池组性能出现明显但可行的误差、尤其是在电池组系列数较多的情况下。 为了提高系统性能、我会密切关注电芯的化合物 ID、TI 有一个很大的电芯数据库、但发现它无法找到 DOD 比您可能需要发送电芯加入数据库所需的低的 chemID。 提高精度的另一种方法是、验证"Register"选项卡中的所有值是否都符合电池数据表的要求、还需要在"Calibration"选项卡中进行校准。 就 BQ40Z50上 LiFePO4电池 Impedance Track 的精度而言、它能够处理电芯化学特性、并且具有处理电芯化学特性。  

    Techincal 参考页53、
    https://www.ti.com/lit/ug/sluua43a/sluua43a.pdf?ts = 1739989654286&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ40Z50




    此致、
    艾伦