Other Parts Discussed in Thread: LM25148
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们将使用 LM25148并根据( LM25149928860&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F )中的参考(www.ti.com/.../snvaa85.pdf = 1738149928860&ref_url=https%253A%252F%CC/CV 调节环路)开发一个 CC/CV 直流/直流充电器板。
我们需要帮助来检查原理图以及 PCB 板。 将在私人聊天中共享文件。
我们已经准备好了一个评估板、使输出达到所需值时遇到了一些问题。 需要的规格:
输入电压:18V 至30V
输出电压:16.8V/5A
为进行测试、 当前未安装 CC/CV 电路、我们将尝试让直流/直流转换器调节输出电压(未观察到输出)。 现在观察到、在 IC 引脚上观察到的值如下:
以下引脚上不存在所需的电压:
配置:100mV (应为5.5V)
EXTCOMP:210mV (应为5.25V)
RT:0.5V (应为5.25V)
VCC、VDDA、CBOOT 至 SW 涉及建议的工作条件电压。
请查看原理图和 PCB、并告知我为使转换器正常工作而可能进行的故障排除方法。
谢谢。此致、
Noel Binny Abraham