This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:原理图和 PCB 审核

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468154/lm25148-schematic-and-pcb-review

器件型号:LM25148

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们将使用 LM25148并根据( LM25149928860&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F )中的参考(www.ti.com/.../snvaa85.pdf = 1738149928860&ref_url=https%253A%252F%CC/CV 调节环路)开发一个 CC/CV 直流/直流充电器板。  

我们需要帮助来检查原理图以及 PCB 板。 将在私人聊天中共享文件。  

我们已经准备好了一个评估板、使输出达到所需值时遇到了一些问题。 需要的规格:

输入电压:18V 至30V
输出电压:16.8V/5A

为进行测试、 当前未安装 CC/CV 电路、我们将尝试让直流/直流转换器调节输出电压(未观察到输出)。 现在观察到、在 IC 引脚上观察到的值如下:

以下引脚上不存在所需的电压:
配置:100mV (应为5.5V)
EXTCOMP:210mV (应为5.25V)
RT:0.5V (应为5.25V)

VCC、VDDA、CBOOT 至 SW 涉及建议的工作条件电压。

请查看原理图和 PCB、并告知我为使转换器正常工作而可能进行的故障排除方法。

谢谢。此致、
Noel Binny Abraham



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    您可以在 E2E 上向我发送包含文件的私密消息。 如果您有的话、请告诉我、我可以查看。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    请接受朋友的请求,我可以和你开始私人聊天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    听起来不错! 我已经完成了、请在您发送 文件时告诉我。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    已在聊天中与您共享文件。

    希望很快收到您的回复!

    谢谢。此致、
    Noel Binny Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    听起来不错。 我将查看一下、EOB 星期三会给您一个答复。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我已将请求的其他文件发送到聊天区。

    此致  
    Noel Binny Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    听起来不错。 我来看一下。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我已将请求的其他文件发送到聊天区。

    此致  
    Noel Binny Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    听起来不错。 我将在那里向您发送消息。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我在私人聊天中发短信。 请仔细查看

    谢谢。此致、
    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    听起来不错。 我将在那里向您发送消息。

    谢谢!

    Joshua Austria.