This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:可以将此 IC 用于升压到120V@VIN=24V 吗?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28C53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475709/ucc28056-could-i-use-this-ic-for-boost-to-120v-vin-24v

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC28C53

工具与软件:

尊敬的支持团队

请帮助确认以下条件和要求:

1.VIN=24V、它同时用于 BOOST VCC 和 IC VIN 引脚。
2. Vout=120V@pulse 50mA (1ms)、正常电流1mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:  

    原则上、UCC28056可以将24V 升压到120V、因为这是一款升压控制器。  
    实际考虑可能会也可能不会使其适用于您的应用。  

    首先、您的输入是24V 直流还是24V 交流?   
    直流或交流、输入的+/-容差范围是多少?   
    工频范围(如果是交流)?  
    对于负载、1ms 脉冲的占空比是多少?   

    UCC28056控制器针对"通用线路"交流输入和~390Vdc 升压进行了优化。  
    它有几个与 ZCD/CS 输入连接的功能、这些功能在低输入和输出电压下的比例不是很好。
    具体而言、请参阅数据表第36页上公式(56)的第9.2.2.3节中的段落。  

    如果 Brownin、线路前馈和 OVP2阈值的结果没有适合您的应用、我建议为您的升压应用考虑使用不同的控制器。  
    控制器的类型取决于您是升压直流还是交流。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ulrich

    VIN = DCV 20~24
    VOUT= 120V
    平均电流= 5mA、脉冲电流= 50mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:  

    感谢您提供的信息。  我计算出50mA 负载的占空比为0.08163、这相当于12.25ms 周期的1ms。  
    是这样吗?  

    对于~0.6W (avg)直流/直流转换器、我认为通用 PWM 控制器 更适合您的应用:DCM 升压或 DCM 反激式。    

    我会将您的查询重定向至相应的控制器组。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:  

    要从正确的控制器组获得支持、请使用标题中的器件型号"UCC28C53"提交新的 E2E 主题。  
    请勿使用 UCC28056。  

    我将关闭该主题帖。  

    此致、
    Ulrich