主题中讨论的其他器件: UCC28C53
工具与软件:
尊敬的支持团队
请帮助确认以下条件和要求:
1.VIN=24V、它同时用于 BOOST VCC 和 IC VIN 引脚。
2. Vout=120V@pulse 50mA (1ms)、正常电流1mA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Allen:
原则上、UCC28056可以将24V 升压到120V、因为这是一款升压控制器。
实际考虑可能会也可能不会使其适用于您的应用。
首先、您的输入是24V 直流还是24V 交流?
直流或交流、输入的+/-容差范围是多少?
工频范围(如果是交流)?
对于负载、1ms 脉冲的占空比是多少?
UCC28056控制器针对"通用线路"交流输入和~390Vdc 升压进行了优化。
它有几个与 ZCD/CS 输入连接的功能、这些功能在低输入和输出电压下的比例不是很好。
具体而言、请参阅数据表第36页上公式(56)的第9.2.2.3节中的段落。
如果 Brownin、线路前馈和 OVP2阈值的结果没有适合您的应用、我建议为您的升压应用考虑使用不同的控制器。
控制器的类型取决于您是升压直流还是交流。
此致、
Ulrich