Thread 中讨论的其他器件:BQ79758-Q1、 BQ79616
工具与软件:
尊敬的团队:
我是否知道 CBFET 的导通/关断时间?
有时、当我们在自动电池平衡模式下运行时、电池平衡会停止。 我们怀疑这是因为开通时间比关断时间短、它可能通过奇数和偶数个电池穿透电流、并停止运行。
在自动电芯平衡模式下、它是否会生成死区时间来防止击穿电流?
如果您对这种行为的原因有任何想法、请告诉我您的想法。
此致、
Yuto Kitamura
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队:
我是否知道 CBFET 的导通/关断时间?
有时、当我们在自动电池平衡模式下运行时、电池平衡会停止。 我们怀疑这是因为开通时间比关断时间短、它可能通过奇数和偶数个电池穿透电流、并停止运行。
在自动电芯平衡模式下、它是否会生成死区时间来防止击穿电流?
如果您对这种行为的原因有任何想法、请告诉我您的想法。
此致、
Yuto Kitamura
尊敬的 Quentin:
感谢您的意见,这是有道理的。
CBFET 的开通和关断时间通常为150us。
>>我们可以在数据表或任何其他文档中找到此规格吗? 如果是、请告知我们。
[报价 userid="523953" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471218/bq79656-q1-cbfets-turn-on-off-time/5647835 #5647835"]您可以在奇数 CB 序列与偶数 CB 序列之间添加~200us 消隐时间。是否已在自动电池平衡模式下添加了该功能? 如果不能、您能告诉我 应如何设置或应设置哪个寄存器来配置它吗?
此致、
Yuto.
尊敬的 Quentin:
[报价 userid="523953" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471218/bq79656-q1-cbfets-turn-on-off-time/5654823 #5654823"] 自动电芯均衡:>>您的意思是在一个周期中设置 CB_CELLx_CTRL 寄存器(0x0318-0x0327)以禁用1个电芯、并在下一周期中更改禁用的电芯?
[报价 userid="523953" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471218/bq79656-q1-cbfets-turn-on-off-time/5654823 #5654823"]Manuel 电芯均衡:
如果您运行手动电池平衡、则可以平衡所有电池、 并可以控制奇数和偶数之间的时间以实现200us 消隐时间。
[报价]>>您是否建议使用手动电池平衡、而不是自动电池平衡?
问:BQ79758-Q1是否在自动电池平衡模式下改进了此功能、这意味着有机会会添加消隐时间?
此致、
Yuto Kitamura
Yuto,
1.如果您正在执行自动电池平衡并且禁用了至少1节电池、则不会同时开启所有 FET。 不要将其配置为电池平衡。 将 CB_TIME 保持为0。
2.建议手动进行电芯均衡、把奇数电芯均衡功能和偶数电芯均衡功能分开~200us。
是的、BQ797xx 您可以对所有通道使用自动电池平衡功能。 您只需使用 PWM 功能调整 BQ79718上的消隐时间、但 BQ79616没有此功能。
此致!
昆廷
尊敬的 Quentin:
我知道我们需要500us 的消隐时间来增加裕量。
不要对其进行电池平衡配置。 将 CB_TIME 保持为0。 [报价]>> BQ79656上没有 CB_TIME 寄存器。 以下是正确的吗?
>您的意思是在一个周期内设置 CB_CELLx_CTRL 寄存器(0x0318-0x0327)以禁用1个单元格、并将在下一周期更改禁用的单元格吗?[报价 userid="523953" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471218/bq79656-q1-cbfets-turn-on-off-time/5657946 #5657946"]是的、BQ797xx 可对所有通道使用自动电池平衡。 您只需使用 PWM 功能调整 BQ79718上的消隐时间、但 BQ79616没有此功能。 [报价]
>>您的 PWM 是否意味着 BQ79758-Q1 6.3.4.2.3:PWM 设置的数据表? 我以为它会控制平衡电流、但实际上是否会对 CB FET 进行 PWM 处理、从而对 CB 电流进行平均?
根据6.5.3.2.40 BAL_CTRL1、PWM 周期为100ms。 因此、要增加>500us 的消隐时间、我们可以将最大值设置为98.437%、这样我们就可以增加>1.5625的消隐时间。 (不仅是奇数->偶数->奇数变化、而是每个 PWM 周期。)
此致、
[/quote]
Yuto.
Yuto,
让我们通过电子邮件继续讨论。
发送电子邮件至 q-silic@ti.com
此致!
昆廷