This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656-Q1:CBFET 导通/关断时间

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79758-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471218/bq79656-q1-cbfets-turn-on-off-time

器件型号:BQ79656-Q1
Thread 中讨论的其他器件:BQ79758-Q1BQ79616

工具与软件:

尊敬的团队:

我是否知道 CBFET 的导通/关断时间?

有时、当我们在自动电池平衡模式下运行时、电池平衡会停止。 我们怀疑这是因为开通时间比关断时间短、它可能通过奇数和偶数个电池穿透电流、并停止运行。

在自动电芯平衡模式下、它是否会生成死区时间来防止击穿电流?

如果您对这种行为的原因有任何想法、请告诉我您的想法。

此致、
Yuto Kitamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuto,

    CBFET 的导通和关断时间通常为150us。
    您可以在奇数 CB 序列和偶数 CB 序列之间添加~200us 消隐时间。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quentin:

    感谢您的意见,这是有道理的。

    CBFET 的开通和关断时间通常为150us。

    >>我们可以在数据表或任何其他文档中找到此规格吗? 如果是、请告知我们。

    [报价 userid="523953" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471218/bq79656-q1-cbfets-turn-on-off-time/5647835 #5647835"]您可以在奇数 CB 序列与偶数 CB 序列之间添加~200us 消隐时间。

    是否已在自动电池平衡模式下添加了该功能? 如果不能、您能告诉我 应如何设置或应设置哪个寄存器来配置它吗?

    此致、
    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuto,

    很遗憾、它未在数据表中列出。  

    自动电芯均衡:
    如果您运行自动电池平衡、则会面临这种情况的风险、那么您需要禁用1个电池、以便它们都不会同时打开。

    Manuel 电芯均衡:

    如果您运行手动电池平衡、则可以平衡所有电池、 并可以控制奇数和偶数之间的时间以实现200us 消隐时间。  

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quentin:

    [报价 userid="523953" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471218/bq79656-q1-cbfets-turn-on-off-time/5654823 #5654823"] 自动电芯均衡:
    如果您运行自动电池平衡、则可能会发生这种情况、您需要禁用1个电池、以便它们不会同时打开。

    >>您的意思是在一个周期中设置 CB_CELLx_CTRL 寄存器(0x0318-0x0327)以禁用1个电芯、并在下一周期中更改禁用的电芯?

    [报价 userid="523953" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471218/bq79656-q1-cbfets-turn-on-off-time/5654823 #5654823"]

    Manuel 电芯均衡:

    如果您运行手动电池平衡、则可以平衡所有电池、 并可以控制奇数和偶数之间的时间以实现200us 消隐时间。  

    [报价]

    >>您是否建议使用手动电池平衡、而不是自动电池平衡?

    问:BQ79758-Q1是否在自动电池平衡模式下改进了此功能、这意味着有机会会添加消隐时间?

    此致、
    Yuto Kitamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuto,

    1.如果您正在执行自动电池平衡并且禁用了至少1节电池、则不会同时开启所有 FET。 不要将其配置为电池平衡。 将 CB_TIME 保持为0。  

    2.建议手动进行电芯均衡、把奇数电芯均衡功能和偶数电芯均衡功能分开~200us。  

    是的、BQ797xx 您可以对所有通道使用自动电池平衡功能。 您只需使用 PWM 功能调整 BQ79718上的消隐时间、但 BQ79616没有此功能。  

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuto,

    我在这里补充更多信息。

    由于每个 CBFET 的导通/关断时间为~150us、因此请将正在调优的 CBFET 和正在关断的 CBFET 的导通/关断时间加倍、并增加一些裕度。 我建议将时间延长到500us。  

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quentin:

    我知道我们需要500us 的消隐时间来增加裕量。

    不要对其进行电池平衡配置。 将 CB_TIME 保持为0。  [报价]

    >> BQ79656上没有 CB_TIME 寄存器。 以下是正确的吗?

    >您的意思是在一个周期内设置 CB_CELLx_CTRL 寄存器(0x0318-0x0327)以禁用1个单元格、并将在下一周期更改禁用的单元格吗?

     

    [报价 userid="523953" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471218/bq79656-q1-cbfets-turn-on-off-time/5657946 #5657946"]是的、BQ797xx 可对所有通道使用自动电池平衡。 您只需使用 PWM 功能调整 BQ79718上的消隐时间、但 BQ79616没有此功能。  [报价]

    >>您的 PWM 是否意味着 BQ79758-Q1 6.3.4.2.3:PWM 设置的数据表? 我以为它会控制平衡电流、但实际上是否会对 CB FET 进行 PWM 处理、从而对 CB 电流进行平均?

    根据6.5.3.2.40 BAL_CTRL1、PWM 周期为100ms。 因此、要增加>500us 的消隐时间、我们可以将最大值设置为98.437%、这样我们就可以增加>1.5625的消隐时间。 (不仅是奇数->偶数->奇数变化、而是每个 PWM 周期。)

    此致、
    Yuto.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuto,

    让我们通过电子邮件继续讨论。  
    发送电子邮件至 q-silic@ti.com 

    此致!

       昆廷