工具与软件:
您好!
我们使用 BQ298218芯片设计了用于锂离子保护(1节)的 BMS PCB 板。
遗憾的是、芯片的输出引脚无法驱动 PACK +线路上的 MOSFET (VCELL 电压= 4V、CHG 电压 约为4V、DSG 约为2.5V)、这会导致输出端出现较大的压降。
这里的原理图、我们的实现是否有任何问题(测试中、CTR 引脚下拉至 GND)?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们使用 BQ298218芯片设计了用于锂离子保护(1节)的 BMS PCB 板。
遗憾的是、芯片的输出引脚无法驱动 PACK +线路上的 MOSFET (VCELL 电压= 4V、CHG 电压 约为4V、DSG 约为2.5V)、这会导致输出端出现较大的压降。
这里的原理图、我们的实现是否有任何问题(测试中、CTR 引脚下拉至 GND)?

感谢您的答复。 问题是 MOSFET 损坏。 现在一切正常。
但是、如果我理解得比较清楚、这个 BQ 是由一个充电器供电的、如果没有充电器连接到 PACK+引脚、它就无法自行供电负载?
我们的应用程序是一个便携式电池组:它可以从设备上松开并重新充电、也可以在没有连接任何充电器的情况下夹到设备上并为其供电。 它可以被夹在器件上、与器件叠加、并同时连接到一个充电器。 我认为此 IC 不适合我们的应用。 你能确认我的意见吗? 如果我回答正确、您能给我提供一个具有控制输入引脚的保护 IC、它适合我们的应用吗?