This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2982:DSG 和 CHG 引脚上的输出电平错误

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473837/bq2982-wrong-output-level-on-dsg-and-chg-pins

器件型号:BQ2982

工具与软件:

您好!

我们使用 BQ298218芯片设计了用于锂离子保护(1节)的 BMS PCB 板。

遗憾的是、芯片的输出引脚无法驱动 PACK +线路上的 MOSFET (VCELL 电压= 4V、CHG 电压 约为4V、DSG 约为2.5V)、这会导致输出端出现较大的压降。

这里的原理图、我们的实现是否有任何问题(测试中、CTR 引脚下拉至 GND)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tristan

    我明天会回到你身边。 很抱歉等待!  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,等你!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    我已经调试了一些更精确的问题:

    CHG 引脚上的电压正常、可以使 MOSFET 开路/短路。 DSG 上的电压绝不会高于电池电压、我认为这无法导通 DSG MOSFET。 奇怪的是、输出端始终存在电压、即使 CHG MOS 关断也是如此。 这种行为是否正常? 可以帮帮我吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tristan  

    很抱歉等待! 非常繁忙的一周,我们昨天有美国假期。

    您是否为设备供电? 这可以通过施加充电器电压或将 BAT 短接至 PACK+来实现。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 问题是 MOSFET 损坏。 现在一切正常。  

    但是、如果我理解得比较清楚、这个 BQ 是由一个充电器供电的、如果没有充电器连接到 PACK+引脚、它就无法自行供电负载?

    我们的应用程序是一个便携式电池组:它可以从设备上松开并重新充电、也可以在没有连接任何充电器的情况下夹到设备上并为其供电。 它可以被夹在器件上、与器件叠加、并同时连接到一个充电器。 我认为此 IC 不适合我们的应用。  你能确认我的意见吗? 如果我回答正确、您能给我提供一个具有控制输入引脚的保护 IC、它适合我们的应用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tristan

    很高兴它所有的工作。

    当器件进入关断状态时、需要在 PACK 引脚上施加电压才能退出关断状态。 这通常是通过充电器连接实现的。 在某些情况下、客户可能会在 BAT/PACK+之间进行切换、因此会有短暂的电压来开启器件。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回答、  

    但当我没有将任何充电器连接到 PACK+时、如果我短接 BAT 和 PACK+、PACK+上的电压在移除短路后会立即降低。 这是正常行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、找到问题、CTR 输入未正确接地。 感谢您的参与,一切都很好