This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26601

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464220/tps2660-tps26601

器件型号:TPS2660

工具与软件:

大家好、团队成员:

过流关断响应时间需要3.1秒?

条件:在1.1A 负载下上电。

Ilimit 设置为1.1A。

请恢复。

谢谢!

Vidhya

谢谢!

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vidya:

    负载类型是什么?

    您是否在回放中使用 CC 模式?

    谢谢  

    Amrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我正在使用电阻负载(变阻器或负载电阻器)。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    您能分享原理图和测试程序吗?

    请探测 VIN、IIN、FLT 和 VOUT 以进行调试。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    测试步骤:  

    1.在 C85两端连接电阻负载。

    2.接通 C86连接的直流电源。

    3.输出电压在3.1秒后关闭(这是响应时间吗? 但在负载较小的情况下、该响应时间会有所不同?)

    请参阅下图

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    这种行为是预期行为。

    由于器件在电流限制值下运行、因此器件可能会进入和退出电流限制模式。

    在限流期间、如果器件超过限流时间或热关断、器件将关断。  

    是的、正如您说过的、随着电流较小、器件进入热关断响应时间会有所不同。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:  

    但当我将 Ilimit 设置为时 0.6A 可以看到响应时间 <10ms 而响应时间为 Ilimit 1.1A 为3.1。 为什么?

    此外、Fault 引脚会在0.26ms 内保持高电平。

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    FAULT 引脚变为高电平意味着器件检测到电流限制。 您能在1.1A 电流限值上检查相同值吗。

    这样将提供电流限制进行检测的位置。

    我能知道您对该测试条件的预期吗?  

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    FAULT 引脚、我需要检查1.1A 的限值。

    设置1.1A Ilimit 后、响应时间为 3.1s. 用于 IC 关断 Vout。

    其 Ilimit 到  0.6A  可以看到响应时间  <10ms 如测量图所示。 为什么?

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    器件可以在电流限制下运行的持续时间取决于内部 MOSFET 上的功率耗散。

    TPS2660会调节使 RSDon 增大的栅极电压。 当功率耗散增加时、温度升高、器件将进入热关断状态。

    TPS2660等高电压电子保险丝可以在限流模式下使用更长时间。

    要计算功率耗散、您可以检查 VIN 到 VOUT 的压降并根据电流计算功率耗散。

    对于1.1A 电流限制、VOUT 压降将小于0.6A。 这取决于栅极的调节方式。

    您可以通过计算从 VOUT 到 VIN 的压降与电流的乘积来检查这一点、并将功率耗散与下图进行比较。

    希望这可以澄清查询。

    谢谢  

    Amrit Jit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我会查看此案例并向您分享详细信息。

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然 Vidhya。