This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:申请设计验证和改进帮助-直流/直流转换器

Guru**** 2580365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475521/lm5045-request-for-design-verification-and-improvement-assistance---dc-dc-converter

器件型号:LM5045

工具与软件:

尊敬的 TI 社区:

我目前正在使用 LM5045进行具有以下规格的直流/直流转换器设计:

输入电压:65-75V
最大输入电流:10A
输出电压:12V
输出电流:60A
功率输出:720W

如果您能帮助验证我的设计以确保设计按预期运行、我将不胜感激。 此外、我正在寻找有关如何改进我的设计的建议。

如有可能、您能分享您的电子邮件地址以便我通过审核向我发送设计文档以了解更多信息吗?

感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否首先在 E2E 上提供您的设计以获得支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    感谢您愿意为设计验证提供帮助。

    很遗憾、出于保密原因、我无法在论坛上公开分享此设计。 请您提供一个电子邮件地址或其他安全方法、以便我将设计发送给您以供您查看?

    感谢您的理解和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hong_huang@ti.com