Other Parts Discussed in Thread: LM5045
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5045 工具与软件:
尊敬的 TI 社区:
我目前正在使用 LM5045进行具有以下规格的直流/直流转换器设计:
输入电压:65-75V
最大输入电流:10A
输出电压:12V
输出电流:60A
功率输出:720W
如果您能帮助验证我的设计以确保设计按预期运行、我将不胜感激。 此外、我正在寻找有关如何改进我的设计的建议。
如有可能、您能分享您的电子邮件地址以便我通过审核向我发送设计文档以了解更多信息吗?
感谢您的帮助。