This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:OCP 触发时的频率折返

Guru**** 2616485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476376/lmr14050-q1-fold-back-of-frequency-when-ocp-is-triggered

器件型号:LMR14050-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我们的客户想知道如何估算 OCP 触发时的频率会折返。 是否可以估算 Fsw 下降多少?

器件: LMR14050SQDPRRQ1

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、胜

    可以估算 过载事件期间折返后的频率。 但是、它不是简单的解决方案。 我将尽力解释计算过程。

    它取决于反馈引脚电压、如以下曲线所示。 因为 FB 引脚电压与 Vout 成正比。 使用比例因子 k 可以得到 fsw 与 Vout 的类似曲线

    其中 k = Vo/V_fb =(1 + R_fbt/R_fbb)  

    可以使用以下表达式估算过载条件下的输出  

    Vo = IL_avg * Ro                          (1)

    Ro =过载条件下的输出阻抗


    现在、过载条件下的 IL_avg 可以计算为

    IL_avg =(I1 + I2)/2                        (2)

    I1 =电感器电流峰值。 它等于过载条件下的电流限制(ILIM)

    i2 =电感器电流谷值  

    根据电感的基本方程(VL = L*di/dt)、I2可由推导出

    I2 =  ILIM - Vo*(1- Vo/Vin)/L * Tsw            (3)

    现在、IL_avg 可以写为

    IL_avg = ILIM -  Vo/2 *(1- Vo/Vin)/L * TSW      (4)

    使用公式1和4、

    Vo =(ILIM - Vo/2  *(1- Vo/Vin)/L * TSW)* Ro (    5)

    简化公式5可得到具有变量 Vo 的二次方程

    a*Vo^2+b*Vo + c=0                   (6)

    其中、

    A=1/(2*FSW*L*Vin)  

    B =-(1/Ro + 1/(2*FSW*L))

    C = ILIM

    从公式5和折返曲线可以看出、频率和输出电压之间存在相互依存关系。 但是、我们知道、只能存在4个频率值。 这4个可能的频率值可以代入不等式6、然后得到的 Vo 可以 映射 到折返曲线、以 识别该特定频率值是否可以解决这两个约束条件。

    Vo 和 FSW 之间的相互依存关系 使 估算有一点复杂化。 因为只有4个可能的频率值。 我们将在4次迭代中获得正确的频率值。

    如果您需要进一步说明、请告诉我。 我很乐意提供帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare