This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62812-Q1:CFF 电容器及放大器;FB 引脚出现异常行为

Guru**** 2582045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62810EVM-015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469054/tps62812-q1-cff-capacitor-strange-behaviour-of-fb-pin

器件型号:TPS62812-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62810EVM-015

工具与软件:

您好、团队:

此主题是 reg。 -->CFF 电容器和 FB 引脚的异常行为

项目: 印度市场的仪表组  

 简要背景:

 

  • 附加电路、我们用作核心电源、为 TRAVEO-TRAVEL II 微控制器供电。 这已经是在少数项目中使用的成熟模块,但这里使用的 Cff 值=3.3nF。

 

  • 最近组装了100个仪表组板,其中95个板工作正常,没有问题。

 

  • 在5个电路板中、我们在调试微控制器时收到内核断电消息、原因是没有从 TPS6281240获得1.15V 输出。

 

  • 我们观察到一个奇怪的行为,当我们触摸 TPS6281240的 FB 引脚通过万用表或示波器探头(测试点--> TP405)时, TPS6281240开始输出1.15V,仪表组开始工作。

 

  • 在我们接通电源后,主板 TPS6281240没有输出1.15V,再次如果我们触摸测试点 TP405 (它是 FB 引脚,请参阅下面的原理图) TPS6281240开始输出1.15V,仪表组开始工作。

 

  • 此后、我首先移除了 CFF 并检查了 à TPS6281240开始输出1.15V、并且仪表组正在 多次对电路板进行下电上电

 

  • 接下来、我根据您的意见和数据表安装了 Cff = 10pF 并选中了 à TPS6281240开始输出1.15V、仪表组正在 对电路板进行多次电源循环(在两个电路板上检查、它正在工作、我尚未在其他3个电路板上检查)

 

基于这个检查,几个问题

 

  • Cff = 3.3nF、是否对 TPS6281240的行为有任何影响? 我们就不能长期使用这个值

 

  • 当我们通过示波器或探头触摸测试点时,由于电容和漏电流 TPS6281240开始调节?  

 

  • FB 引脚上的3.3nF 是否过高? 如果您有计算或任何仿真、请分享。

 

 

能否在这方面再深入谈谈技术方面的一些见解?

此致、

Shyamasundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    我认为、上述 BOM 没有足够的相位/增益裕度。  

    2*10uF Cout 可能无法提供所需的18uF 有效 Cout、且 COMP 设置1。

    我进行了几个仿真、以便向您展示 Cff 对控制环路的影响。 您可以将其用作参考。 Cff 绝对会在环路调节中发挥作用。 对于相同的 Cout、Cff 越高、相位裕度越低。 另一点是超出 Cff 的特定值、增加 Cff 没有任何影响。 在这种情况下、要提高 PM、您需要增加 Cout。

    请注意、TPS6281x 系列的 最大带宽约为~330kHz。 因此、我将在该范围内以交叉频率为目标。

    e2e.ti.com/.../TPS62812-PM_5F00_GM-Sims.pptx

    在 FB 引脚上3.3nF 是否过高? 如果您有计算或任何模拟、请分享。

    我不会使用3.3nF。 实际上、我将针对确切的应用条件重新评估交叉频率和必要的相位裕度。

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

     

    感谢您的响应。 对于相同的1.15V 电源、我们在微控制器引脚侧有2x22uF。

    因此、总电容= 2x10uF + 2x22uF。  您是否建议在稳压器的 Cout 附近增加?  

     

    此致、

    Shyamasundar Hegde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    只要有效电容 至少为18uF、它就应该没问题... 此外、我们应该有足够的相位裕度。

    我建议执行 PM 测量、以确保转换器的稳定性...

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    是否可以支持此测量?  

    此致、

    Shyamasundar Hegde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    我可以在下周早些时候提供结果。 我希望这是好的。

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您的支持。 我将等待您的反馈。

    此致、

    Shyamasundar Hegde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    规格。 谢谢。

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    请查看随附的 TPS62810EVM-015上执行的波特测量。  

    进行了更改:R4 9.1k、C4 1nF、R1 33k、R2 36k、L 470nH、 每次测量调整了 COUT 和 CFF。

    3.3V 输入电压1.15V 输出电压2A 负载3.3nF CFF 2x10uF 输出电流

    3.3V 输入电压1.15V 输出电压2A 负载47pF CFF 2x10uF 输出电流

    3.3V 输入电压1.15V 输出电压2A 负载47pF CFF 2x10uF+ 22uF 输出电流

    我建议降低 Cff 并增加 Cout 以实现足够的相位裕度。

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您对仿真的支持。 有一个问题。 如果我们使 R4 = 0欧姆。 然后转换器在固定开关频率下工作。 这将会更加稳定吗?  

    或者我可以选择-->   3.3Vin 1.15Vout 2A 负载47pF CFF 2x10uF+ 22uF Cout?   正如我先前提到的、我们有 2个10uF + 2个22uF

    您能否向我们提供以下两个因素的稳定性裕度-->  

    R4 = 0 Ω、 10pF Cff、2x10uF+ 22uF Cout?

    R4 = 9.1k Ω、 10pF Cff、2x10uF+ 22uF Cout?

    此致、

    Shyamasundar Hegde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    一个问题。 如果我们使 R4 = 0欧姆。 然后转换器在固定开关频率下工作。 这将会更加稳定吗?  [报价]

    连接至 GND 意味着 FSW 在内部固定为2.25 MHz。 但它仍需要18 μ F 有效 Cout。

    或者我可以选择-->   3.3V 输入电压1.15V 输出电流2A 负载47pF CFF 2x10uF+ 22uF 输出电流?  [报价]

    在我看来、这是一个可接受的 BOM。

    请您提供以下两项的稳定性裕度、考虑--> 
    [/quote]

    我可以在一周结束前提供这方面的信息。

    谢谢!

    进纸器

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    以下是请求的测量图。 正如预期的那样、它们具有相似的 PM、GM、交叉频率。

    3.3V 输入电压、1.15V 输出电压、2A 负载、 10pF Cff、 2x10uF+ 22uF Cout、L 470nH、  R4 0欧姆

    3.3V 输入电压、1.15V 输出电压、2A 负载、  10pF Cff、  2x10uF+ 22uF Cout、 L 470nH、  R4为9.1K Ω

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    非常感谢您提供仿真支持。 最后一个问题。 如果我进一步将输出电容增加到47 μ F 或更大、它是否会对 PM 和 GM 产生重大影响?  请发表评论。  

    此致、

    Shyamasundar Hegde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    您能告诉我您对以上内容的评论吗?  还有一点-->为什么增益幅度和相位的差值是负的? 您能告诉我此直流-直流转换器的可接受范围吗?

    请提供有关这些要点的反馈、我们可以使用您的反馈来结束此操作。  

    此致、

    Shyamasundar Hegde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    我昨天生病了。 因此会产生响应延迟。

    如果我进一步将输出电容增加到47 μ F 或更高、它是否会对 PM 和 GM 产生重大影响

    是的、会因 BOM 而产生影响。

    为什么增益幅度和相位的增量是负的? 您能告诉我这款直流-直流转换器的可接受范围吗?[/报价]

    是的、这很好...

    通常、我们建议至少 PM > 45度、~10dB gm……

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您的答复。 这种 PM 和 GM 的范围一般是或特定于这种直流-直流转换器?  

    此致、

    Shyamasundar Hegde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shyamasundar、

    这是一般经验法则。 在这种情况下、它 也适用于 TPS6281x……

    谢谢!

    进纸器