Other Parts Discussed in Thread: LM51770, LM51772, LM34936, LM5176
主题中讨论的其他器件:LM51770、 LM51772、、 LM5176
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我打算使用此芯片设计一款可与锂聚合物电池集成的电源转换器、作为单一的储能系统解决方案。 请参阅以下电池规格:
输入电压范围:10V - 16V
输出电压:13.8V - 14V
功率:~200W
因此:
在正向方向上、电池通过电源转换器为系统负载提供13.8V 至14V 的稳压电源。
在反向方向上、电池可以使用智能充电器/直流电源通过电源转换器进行充电(从20% SoC @10V 到90%SoC @16V)。
我对实施有几个问题:
1、前进方向的实施是明确的。 但是对于反向、必须采取哪些措施来防止电池过度充电?
2.我 打算 实施10mF 的输出大容量电容、以满足系统负载要求。 正向软启动可降低输出电容器的浪涌电流。 不过、如何限制反向的浪涌电流? 这是为了保护智能充电器/直流电源。
3.我注意到在快速入门计算器工具中、交叉频率和相位裕度都明确地显示在图中。 似乎增益裕度并不是该芯片的优先事项。 请问原因是什么?