This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:设计帮助

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51770, LM51772, LM34936, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476135/lm34936-design-help

器件型号:LM34936
主题中讨论的其他器件:LM51770LM51772、、 LM5176

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我打算使用此芯片设计一款可与锂聚合物电池集成的电源转换器、作为单一的储能系统解决方案。 请参阅以下电池规格:

输入电压范围:10V - 16V

输出电压:13.8V - 14V

功率:~200W

因此:
在正向方向上、电池通过电源转换器为系统负载提供13.8V 至14V 的稳压电源。
在反向方向上、电池可以使用智能充电器/直流电源通过电源转换器进行充电(从20% SoC @10V 到90%SoC @16V)。  

我对实施有几个问题:

1、前进方向的实施是明确的。 但是对于反向、必须采取哪些措施来防止电池过度充电?

2.我 打算 实施10mF 的输出大容量电容、以满足系统负载要求。  正向软启动可降低输出电容器的浪涌电流。 不过、如何限制反向的浪涌电流? 这是为了保护智能充电器/直流电源。

3.我注意到在快速入门计算器工具中、交叉频率和相位裕度都明确地显示在图中。 似乎增益裕度并不是该芯片的优先事项。 请问原因是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jareth:

    我建议查看 LM51770和 LM51772 -这是新一代器件、并对此应用案例有更好的支持。

    您还可以在产品页面上找到一些关于此设备的反向操作的名称报告,这些报告应该回答您的大多数问题。

    注意:对于此器件、您还需要一个小型外部电路以在达到预期电压电平时停止充电、但也会显示在上述报告中。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stefan 的推荐。  

    不过、这只是一个问题- LM51XXX 和 LM34936之间有何差异? 我以前查看过这两种电路、它们是相同的。 唯一的区别是、LM34936似乎具有更多的传统特性和参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jareth:

    LM5176和 LM34936共用同一个控制逻辑。 -你可能只有这一个检查

    LM51770和 LM51772采用完全不同且更新的设计。

    如前所述、这也对反向运行和平均电流控制提供了更好的支持。

    此致、

     Stefan