Other Parts Discussed in Thread: TPS92624-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92624-Q1 工具与软件:
各位团队成员、
我想 对24V 系统使用 TPS92624-Q1、LED 电流约为100mA、我将使用电压保护电路 使此电压不高于40V。
这种行为合适吗? 还建议采用其他计划吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS92624-Q1
工具与软件:
各位团队成员、
我想 对24V 系统使用 TPS92624-Q1、LED 电流约为100mA、我将使用电压保护电路 使此电压不高于40V。
这种行为合适吗? 还建议采用其他计划吗