This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92624-Q1:适用于24V 系统、可以吗?

Guru**** 2616485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92624-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475225/tps92624-q1-use-for-24v-system-is-this-ok

器件型号:TPS92624-Q1

工具与软件:

各位团队成员、

   我想  对24V 系统使用 TPS92624-Q1、LED 电流约为100mA、我将使用电压保护电路 使此电压不高于40V。

这种行为合适吗?  还建议采用其他计划吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果热如果高,如果我可以使用两个输出驱动器一个 LED ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuefeng:

    是的、可以。

    您的输出电压范围是多少? 您的 EE 是什么? 请分享有关您的申请的更多详细信息。 此外、TI.com 上提供了一种计算器、可帮助您计算器件的功率耗散。 此外、您还需要考虑最高环境温度以避免器件热关断。 非常感谢!