This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:输出电流振荡

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473987/lm5069-output-current-oscillations

器件型号:LM5069

工具与软件:

大家好、

在软启动应用中使用 LM5069时存在问题、该应用以24V 和48V 的电压充电2800uF。
最大值 电流设置为约3.4A。

在电阻负载下测试电路时、一切看起来都很好。 但在纯容性负载方面、例如我们的测试 PCB
一个电容器组总共为2820uF、我们可以看到在启用 LM5069时、使用 LeCroy CP030电流钳位测得一些10kHz 振铃。

LM5069可由24V 或48V 电源供电(通过两个肖特基二极管连接在一起)。 在两个电压下都会产生振铃。

我不确定振铃是来自由连接到电容器组的电缆形成的 LC 振荡电路、还是
使 LM5069出错。 将大约1R 输出电阻器放置在电缆中可以解决问题
但会导致不必要的功率损耗。

我目前尝试的是:

-删除 C292:没有影响
-删除 C409:没有影响

提前感谢您的帮助。

此致!

Clemens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Clemens:

    感谢您的咨询。 您能否请在 LM5069栅极和 MOSFET 栅极之间放置一个10Ω 电阻并重新进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我尝试将10R、100R 和1000R 用作栅极串联电阻器。 没有变化。 振铃始终约为10-15kHz。

    电容器组通过 AWG22 1m 电缆连接到 LM5069 PCB。
    我假设一米电缆的电感约为1.6uH。 由于正向偏回、总电感计算为3.2uH。
    假设电容为2.8mF 并使用 LC 谐振频率公式、我的噪声约为1.68kHz。
    https://www.allaboutcircuits.com/tools/tank-circuit-resonance-calculator/

    为了计算高出10倍的频率、电感必须比我的假设低100倍。

    我不确定振荡是否与 LM5069有关、或者只是由于输出形成的 LC 振荡电路。
    否则、更长的电缆和更小的输出电容不会改变振铃频率! 同样的问题、例如470uF 而不是2.8mF。

    下面是不同栅极电阻器值的一些图:


    10R:

    100R:

    1000R:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与10k 栅极串联电阻器相同。

    但是、增加栅极电阻也会使过流时的快速跳变变得更慢。 因此、我认为这不是进一步发展的途径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Clemens:

    我同意您的意见。 不能在栅极路径中使用超过10欧姆的电阻。 您能否在 GATE 和 GND 之间放置一个10nF、100V 陶瓷电容器并查看行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    从栅极到 GND 的10nF 电容器解决了这个问题。 不再出现振铃。

    感谢你的帮助。

    此致!

    Clemens