This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82816:输出电压和放大器;Cff 值

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474912/tpsm82816-cout-cff-value

器件型号:TPSM82816

工具与软件:

尊敬的专家:

我们有两个问题、如下所述。

问题1。

我们需要确认表7-1中列出的最小输出电容的公式。
当选择 VIN=5V 和 VOUT =4.2V 时、"为了获得最佳瞬态响应(较大的输出电容)(补偿设置2) SSC 禁用"设置
计算得出的最小输出电容为72uF x V/4.2[V]~ 17uF。
是这样吗?

问题2:

Cff 的值是否需要小于等式10计算出的值?
如果安装的电容值大于公式10计算得出的值、是否会有任何不利影响?
D/S P18指出"增加​​表达式10给出的 CFF 值也可以改善较大 COUT 的响应。"
我们对设置 Cff 的值几乎没有任何疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我们的 Expeet Werner lummer 将在明天回复

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 e2e。

    问题1:是的、计算正确。

    Q2:通过公式10计算得出的最大 Cff 值是使用最小输出电容时的值。 如果您要使用更大的 Cff、则还请增大输出电容。 否则、它可能会影响反馈环路的稳定性。 要在更改 Cff 和输出电容后检查转换器的环路响应、请进行简单的负载阶跃或相位裕度测量。

    希望这个答案能有所帮助。

    此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jingyi:

    谢谢你的详细解释!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您:)