This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:原理图审核

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474707/tps55289-schematic-review

器件型号:TPS55289

工具与软件:

您好!

您能回顾一下下面的原理图吗?

应用:

输入:14V+/-10%

输出:3V~20V、 最大为3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:

    感谢您联系我们。

    建议在输入电压侧添加一个68uF/100uF E-cap、以稳定输入电压。

    2.将 R731更改为49.9kHz 以设置400kHz 开关频率。 对于60W 输出、不建议将2MHz FSW 用于散热考虑。

    建议在输出电压侧添加一个100uF 的 E-cap、以实现瞬态性能。

    在 ISN 和 ISP 引脚中添加 RC 滤波器。

    建议在 SW1和 SW2中保留 RC 缓冲器。

    请提供输出电容器件型号(包括100uF E-cap)以进行环路计算。

    7.确保电感器的 Isat 大于8A。

    8.遵循布局指南。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望设置最大36W。

    我是否可以保持开关频率2MHz 并降低输入和输出电容值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:

    您可以保留2MHz fsw。 仍然建议在 Vin 和 Vout 侧添加 E-cap 或添加更多陶瓷电容器。  

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否降低电容?

    例如:输入从68uF 下降到20uF、 输出从100uF->40uF 下降。

    通过计算可知、当 fsw 增加时、纹波将降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:

    我认为还可以。 但这取决于您的纹波要求。 您可以使用基准测试进行验证。

    此致、

    Mulin