This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1-Q1:查询用于并联电源适配器(例如 ORing 控制器、理想二极管)的负载共享解决方案

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476144/lm5050-1-q1-inquiry-on-load-sharing-solution-for-parallel-power-adapters-like-oring-controller-ideal-diode

器件型号:LM5050-1-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在考虑以下系统配置:

系统要求:

适配器:两个相同的48V 300W 适配器并联(每个~6.3A)

负载:~10A

我想通过并联两个较小的相同适配器来扩展功率容量。 但我担心、在此设置中使用两个理想二极管可能会导致一个适配器根本不导通或反复进入过载状态。

您能否推荐一种明确控制负载共享以确保两个适配器之间正确分配电流的 IC 解决方案?

感谢您的支持、并期待您的建议。