This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:硬件和放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468233/ucc28950-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!

 为了进行测试、如何配置 ucc28950 IC 在开环条件下工作

我们必须生成不带任何反馈环路的输出脉冲  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikin:

    要在开环中运行 UCC28950、请将 EA-和 COMP 引脚连接在一起。 现在、误差放大器输出会跟踪电压跟随器配置中 EA+处的电压。 从0V 开始在 EA+上施加一个电压、然后缓慢增加应该有助于实现开环运行。  

    如果您有任何相关问题、请点击"Ask related question"。 如果您有新问题、请使用"提出新问题"选项。  

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 SS 引脚上的100nF 电容接地  

    DELAB、DELCD、DELEF 通过10k 电阻接地

    RT 60K 接地

    SYNC 引脚断开

    RSUM 连接到 VREF

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在没有任何外部连接的情况下检查 IC 的输出脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    镍镉电池、

    请根据要求连接控制电路组件、并遵循数据表(包括所需的频率设置)。

    建议对 DELAB、DELCD、DELEF 和 ADELEF 连接到 GND 使用15k Ω。 将 RSUM 连接到 VREF 使控制器在电压模式控制中工作

      有关更多详细信息、请参阅适用于宽输入电压范围应用的 UCC2895x-Q1汽车相移全桥控制器数据表(修订版 C)。


    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 SS 引脚的波形

    EA-引脚的波形

    没有输出脉冲  

    请帮助我解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    镍镉电池、

    您是否仔细阅读了数据表中的每个引脚功能?

    您是否能够测量所有引脚电压、这应该有助于您在了解每个引脚功能和预期电压的情况下调试电路。

    请使用全部4或8个通道来查看它们的同步情况。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个引脚的共模电压电平

    RT:2.5V

    TMIN:1V

    DELEF:2.5V

    DELCD:0.2V

    DELAB:0.2V

    所有这些脉冲均为方波脉冲、导通时间为20ms、关断时间为130ms

    EA 引脚和 COM I 在下面给出了

    EA+:3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikin:

    我明天会回到你身边。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    镍镉电池、

    "EA 引脚和 COM 我在下面给出了"

    您是否直接在 COMP 引脚上施加任何电压?

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    镍镉电池、


    只是为了重新迭代并供将来此线程参考、不应直接在 COMP 引脚上施加电压。 如上所述、EA 应在电压跟随器模式下运行。

    希望问题得到解决、因为我在大约两周内没有看到进一步的讨论。 关闭螺纹。
    如果您有相关问题、请单击"Ask a related question"(提出相关问题)、然后单击"Ask a new question"(提出新问题)。


    此致
    Hemanth