主题中讨论的其他器件: TPS65023B、 TPS650861、 TPS65224
工具与软件:
我们期待为 Xilinx XCZU7EG FPGA 设计电源管理。 我们正在寻找合适的 PMIC 来驱动 FPGA 上的大多数电压。 下面提供了更多详细信息:
1)目标 FPGA = XCZU7EG-2FBVB900I (无 VCU)
2) 2)板外设为:PS 和 PL DDR4存储器、以太网控制器、eMMC 存储器。 ~100%的 FPGA I/O 和40%的 GTH TRX 用于下游 PCB
3) "始终运行的 成本 优化 型电源轨整合",为 FPGA PS/PL 电源轨提供最大建议的电源轨整合。
4) 4)我们计划使用 TPS56221DQPT 驱动 FPGA 的大多数内核0.8V 电源(VCCINTx)
5)我们有一个专用的 DDR4 VTT (0V6)/ VPP (2V5)稳压器用于 DDR(但仍需要内核1V2 DDR 电压+电源用于 VTT 稳压器)
我们需要一个 PMIC、它将提供尽可能多的其他 FPGA 电压、还提供 DDR 1V2电源轨。 我们正在寻找3-4个降压稳压器和3-4个 LDO 等器件。
过去、我们 在其他应用中使用 TPS65219。 您能否推荐一款适合上述说明的 PMIC?
谢谢!
Ivan Bukreyev