This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:需要为具有成本效益的 Xilinx XCZU7EG FPGA 设计提供 PMIC 建议

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS65023B, TPS650861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469768/tps65219-need-pmic-recommendation-for-xilinx-xczu7eg-fpga-cost-efficient-design

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: TPS65023BTPS650861TPS65224

工具与软件:

我们期待为 Xilinx XCZU7EG FPGA 设计电源管理。 我们正在寻找合适的 PMIC 来驱动 FPGA 上的大多数电压。 下面提供了更多详细信息:

1)目标 FPGA = XCZU7EG-2FBVB900I (无 VCU)

2) 2)板外设为:PS 和 PL DDR4存储器、以太网控制器、eMMC 存储器。 ~100%的 FPGA I/O 和40%的 GTH TRX 用于下游 PCB  

3) "始终运行的 成本 优化 型电源轨整合",为 FPGA PS/PL 电源轨提供最大建议的电源轨整合。

4) 4)我们计划使用 TPS56221DQPT 驱动 FPGA 的大多数内核0.8V 电源(VCCINTx)

5)我们有一个专用的 DDR4 VTT (0V6)/ VPP (2V5)稳压器用于 DDR(但仍需要内核1V2 DDR 电压+电源用于 VTT 稳压器)


我们需要一个 PMIC、它将提供尽可能多的其他 FPGA 电压、还提供 DDR 1V2电源轨。 我们正在寻找3-4个降压稳压器和3-4个 LDO 等器件。

过去、我们 在其他应用中使用 TPS65219。  您能否推荐一款适合上述说明的 PMIC?

谢谢!
Ivan Bukreyev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    TPS65219是我们推荐用于 Xilinx FPGA 和其他 TI 处理器的最新 PMIC。 可否告知您在将 TPS65219用于此应用时是否还有任何限制?

    其他需要考虑的 PMIC 包括 TPS650861和 TPS65023B。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。  TPS65023x 似乎没有足够的功率处理
    TPS650861看起来非常好、但需要外部 FET 才能工作。

    我想此时、 TPS65219的唯一问题 是3个降压稳压器、而我们想有4个降压稳压器。 是否有类似 TPS65219的器件但有4个降压器件?

    谢谢!
    Ivan Bukreyev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan

    请查看这款具有4个降压稳压器的汽车安全 PMIC。

    https://www.ti.com/product/TPS65224-Q1

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 PMIC 看起来不错、但产品说明书非常基本。 是否有更详细的文档(包括编程和配置选项)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    以获取完整数据表。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan

    为了获得完整的数据表、您需要在此链接上稍作检查: TPS65224-DESIGN-RESOURCES

    如果您的应用恰巧是汽车、此器件可帮助您系统性设计 ASIL-B 终端设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供链接。 我刚申请过、现在仍在等待访问。 但总之、 TPS65219或 TPS65224似乎是 TI 推荐的 XCZU7EG-2FBVB900I FPGA 选项、我们可以使用其中任何一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    正确。 TPS65219具有3个降压稳压器、而 TPS65224具有4个降压稳压器、并且符合安全标准。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟进  TPS65224访问 -我的申请截至2025年2月11日 尚待处理。 获得访问权限通常需要多长时间?