请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 Thread 中讨论的其他器件: GPCRB
工具与软件:
您好论坛。
我最近在 BQ40Z50-R2 BMS 上执行了一个学习周期、其中更新了电池包电阻。 除了学习周期、我还使用 BK 精密 BA6010电池分析仪测量了电池包电阻、并将开尔文点连接到负极和正极电池包连接、而不包括 BMS。 这两个测试是单独完成的。
测试结果如随附的图片所示。 我已经阅读了 https://www.ti.com/lit/an/slua450a/slua450a.pdf 文档、以了解电阻表值的变化情况、但我仍有一些与此相关的问题:
- 例如、RA1和 Ra1x 值之间有何差异?
- 在哪里可以找到用于转换电阻值的 Rb 温度系数指数? 根据我的理解、我在表中看到的电阻值都是归一化为0°C。
我已附上学习周期日志以供参考。
选择 RA1、Ra0x、Ra2x、Ra3x 的原因是、我可以看到这些表供 BMS 使用。
此致、
胜利