This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:了解 BMS 电阻表值

Guru**** 2562630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474714/bq40z50-r2-understanding-the-bms-resistance-table-values

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件: GPCRB

工具与软件:

您好论坛。

我最近在 BQ40Z50-R2 BMS 上执行了一个学习周期、其中更新了电池包电阻。 除了学习周期、我还使用 BK 精密 BA6010电池分析仪测量了电池包电阻、并将开尔文点连接到负极和正极电池包连接、而不包括 BMS。 这两个测试是单独完成的。

测试结果如随附的图片所示。 我已经阅读了 https://www.ti.com/lit/an/slua450a/slua450a.pdf 文档、以了解电阻表值的变化情况、但我仍有一些与此相关的问题:

  • 例如、RA1和 Ra1x 值之间有何差异?
  • 在哪里可以找到用于转换电阻值的 Rb 温度系数指数? 根据我的理解、我在表中看到的电阻值都是归一化为0°C。

我已附上学习周期日志以供参考。
  选择 RA1、Ra0x、Ra2x、Ra3x 的原因是、我可以看到这些表供 BMS 使用。

此致、
胜利

 e2e.ti.com/.../post_5F00_config.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    Unknown 说:
    例如 RA1和 Ra1x 值有什么区别?

    区别如下所示:

    [报价 userid="631357" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474714/bq40z50-r2-understanding-the-bms-resistance-table-values "]在哪里可以找到用于转换电阻值的 Rb 温度系数指数? 据我所知、我在表中看到的电阻值均归一化为0°C。

    如果尝试对低于0C 的值进行低温优化、则必须使用 GPCRB 工具。

    https://www.ti.com/tool/GPCRB

    此致、

    Anthony