This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:应用程序问题。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472141/tusb1064-application-issues

器件型号:TUSB1064

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用开关芯片 TUSB1064、
连接到笔记本电脑时、图像输出速度较慢。 经调查发现、后端的交换机和 KTM5000 DP 转 TMDS 芯片经历了多次握手。 后端中的 USB 3.0信号通过集线器芯片、在使用5G 固件时不会经历多次握手。 然而、在使用10G 固件时、会发生多次握手、从而导致图像输出时间较长。 那么、USB 3.0的10G 信号是否会影响 DP 信号呢? 以及映像生成速度慢的可能原因。

a.硬件设计框架:

b. 左侧是使用10G 固件的集线器慢速图像输出、而右侧是使用5G 固件的集线器快速图像输出。

c. 示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您能否发送完整的原理图? 很难在提供的图像上读取和放大。

    2)我们需要深入了解多次握手的根本原因。 据我所知、这只是配置器件以发送数据、而 TUSB1064在此握手中不应起作用。 是这样吗?

    3) 3)当我们只看到5G 出现的问题时、我认为10G 信号未正确均衡、因此链路训练需要更长时间才能在发送设备和接收设备之间获得可接受的信号。 使用的 EQ 值是多少? 您是否能够提高 EQ 并了解它的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ms0402_2D00_n011_2D00_000_5F00_v4_5F00_SWITCH.pdf

    1)示意图作为附件附在上面。

    2)根据 KTM5000的日志、这是因为 DP 信号的单次中断导致发生了重新握手。

    3)根据您的建议、应如何调整 EQ 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以探测 AUX 线路并获取 AUX 日志? 我想知道 DP 信号中断的原因和原因。  

    我建议增加 EQ 值。 我不确定电路板的损耗曲线是多少。 您是否能够用教学路径的损失填充此图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何获取 AUX 日志?

    完整的通信方框图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 USB-C 连接器上、AUX_P 将为引脚 B8、QUX_N 将为引脚 B8。 这些电流通过 SBU1和 SBU2路径进行路由。 您需要使用 AUX 流量监视器探测这些监视器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 AUX 日志、请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../aux_2B00_ktm5000-log.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应!

    根据我在 AUX 日志中看到的情况、EDID 会发送两次、这会增加一些延迟、但不应将您遇到的主要延迟考虑在内。  

    在 KTM5000日志文件中、我注意到音频格式分三次

    FEC 似乎存在问题、需要不断重新同步。 在 DP 源端断开连接之前、链路训练有效并保持工作状态。 我们可以在解码后的日志中看到发送的数据存在一些问题。 待发送的大部分数据在几行后重新发送。 是否有办法测试在没有音频的情况下发送视频或删除 FEC 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见附加的正常条件下的 AUX 日志。 为什么 USB3.0的5G-10G 固件会影响 KTM5000的通信? 可能的原因是什么

    e2e.ti.com/.../aux_2B00_ktm5000-log_2D00_5G.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了一些实验、发现只有在10G 固件下的集线器复位完成后才会出现信号中断。 使用5G 固件集线器复位时、不会影响绘图。 随附的图片是10G 固件下的 USB3.0信号、这是否是绘图中断的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试更换总线上的 TUSB1064、然后查看是否仍然存在无图像脉冲。 我还不能确定原因。

    SoC 供应商是谁? 也可能需要联系他们。