工具与软件:
大家好、团队成员:
使用开关芯片 TUSB1064、
连接到笔记本电脑时、图像输出速度较慢。 经调查发现、后端的交换机和 KTM5000 DP 转 TMDS 芯片经历了多次握手。 后端中的 USB 3.0信号通过集线器芯片、在使用5G 固件时不会经历多次握手。 然而、在使用10G 固件时、会发生多次握手、从而导致图像输出时间较长。 那么、USB 3.0的10G 信号是否会影响 DP 信号呢? 以及映像生成速度慢的可能原因。
a.硬件设计框架:

b. 左侧是使用10G 固件的集线器慢速图像输出、而右侧是使用5G 固件的集线器快速图像输出。

c. 示意图。