This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:充电电流

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473499/bq25750-charge-current

器件型号:BQ25750

工具与软件:

你(们)好

该测试通过将电路配置为 BQ25750来进行。
如果设置不带 I2C 通信的 IC、它将充电至设置的值。
然而、当执行 I2C 通信时、使用1/4充电电流进行充电。
我按如下所示将其设置为2A、但它实际上已充电至0.5A。

FW : CHG_SW_I2C_WriteWord(CHG_ADDR , CHG_LIM_CURRENT , 0X0028 );


问题是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我想通过几个问题来帮助大家对此进行调试:

    • 状态寄存器和标志寄存器报告什么?
    • 您的输入和输出电压是多少?
    • 这里的充电器是否处于 PRECHARGE 模式?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    感谢您的支持。

    请参阅下面的。

    • 状态寄存器和标志寄存器报告什么?

          =>

    0x21:0x03

    0x22:0x80

    0x23:0x02

    0x24:0x00

    0x25:0x00

    0x26:0x00

    • 您的输入和输出电压是多少?

          =>输入电压:24V/输出电压:16.8V

    • 这里的充电器是否处于 PRECHARGE 模式?

          => 0x21寄存器返回0x03 è 充电器状态为 CC 模式(快速充电)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您提供新信息。

    顺便说一下、将0x0028写入 ICHG 寄存器会产生500mA 电流。 您是指写入0x2800的值吗? 这将产生2A 的电流。

    请告诉我这是否修复了 IC 行为。

    否则、您能否写入 EN_ICHG_PIN=0并查看当2000mA 时这对 IC 行为有何影响?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    请参阅以下内容?

    1. 0x0028和0x2800均充电至500 mA。

    EN_ICHG_PIN=0和 EN_ICHG_PIN=1都充电至500 mA。

    我将共享默认模式和主机模式下的 Tset 结果。

    e2e.ti.com/.../BQ25750-Charge-Current-Test.xlsx

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您提供新信息和寄存器设置。 我看不到寄存器设置有任何故障。

    对于 Excel 文档中的顶部表格:

    对于寄存器设置、您希望看到多大的充电电流? 这些寄存器值的预期充电电流为500mA、1.5A、6A 和12A。 0x0640应该是20000mA 的充电电流、但电流受到此处的硬件电阻器的限制。 这是预期行为。

    您是否可以读回 ICHG 寄存器以确保 ICHG 设置正确? 设定值恒定的1/4充电电流可能意味着输入在某个时刻被位移2。

    此致、
    埃森·加洛韦