This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:LM2595

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468804/lm2596-lm2595

器件型号:LM2596

工具与软件:

团队成员、您好!

我们正将 LM2596固定5VDC 3A 最大开关稳压器 IC 用于基于 ST 微控制器的控制器设计的持续运行电源、我们正面临因噪声和波动导致电路异常工作问题(如微控制器执行、数据通信等)的配电问题

请参阅随附的用于此应用的电源设计图像、该图像将在12VDC/5A SMPS 电源上运行、并提供5VDC/2.5A 最大电源输出、然后转换为3.3VDC/1A 最大值来进行其他配电。

对于上述电源和配电电路中的任何设计更改、请提供帮助并进行结论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您需要一个输入电容器、如产品数据表中所示。

    请确认您的电感器为22uH??

    请提供 PCB 布局的图像。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将由于不活动而关闭此帖子。

    谢谢