工具与软件:
大家好、团队成员:
我 正在尝试了解功率 IC BQ24074RGTR 的工作原理、我正在研究一个功率 IC 在为我们的电路板供电方面发挥着至关重要的作用的项目、原理图的作用如下:

我已经检查过很多次、并将我们的新电路板与都配备了功率 IC BQ24074RGTR 的旧电路板进行了比较、因此有一个问题无人回答:
q)关闭时、功率 IC 的输出电压显示为1.3V、理想情况下应该是4V、为什么?然而当我们打开时、它显示出正常结果、这是正常的、还是我们需要找个地方?
q)电池端子的电压和功率 IC 的输出在未连接电池时似乎相等、但我的一些实验板的电压不会超过2V、因为我们需要4V 来为电池充电?为什么?
q)电源 IC 仅通过电池工作、而不是通过我提供的5V 输入电压工作、为什么?
请提供帮助?