This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:LDO 和电池的反向电流保护

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473864/tps7a02-reverse-current-protection-of-ldo-and-battery

器件型号:TPS7A02

工具与软件:

你(们)好  

我有一个电路由电池供电(3.6V 锂离子电池)、使用 LDO (TPS7A0230PDQNR)获得稳定电压、然后使用 nrf52840、其中我们使用 NFC 外设。 在 MCU 规格中、有以下注释:

nRF52840产品规格 v1.11 [第416页]
6.14.11电池保护
如果天线暴露在强 NFC 场下、由于寄生二极管和 ESD 结构、电流可能会在电源上沿相反方向流动。 如果使用的电池不能承受返回电流、则必须在电池和器件之间放置一个串联二极管、以保护电池。

在 TI 技术文章 SSZT658中、我要使用图4中所示的保护方法。 (使用二极管进行反向电流保护 LDO)、但我无法理解它如何保护 LDO 免受反向电流的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解这种困惑。 我们需要保护 LDO 免受反向电流影响的关键部分是其内部晶体管。 当发生反向电流情况时、在输入端前面放置二极管可确保电流反向偏置并阻止电流流回电源。 如果改为在输出侧放置二极管、内部晶体管仍具有到电源的直接路径、使其暴露于反向电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道晶体管不喜欢反向电流、也知道需要保护 LDO 的原因。  

    我的设计目前看起来如下所示:

    这样应该是正确的?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    是的、是这样