请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A02 工具与软件:
你(们)好
我有一个电路由电池供电(3.6V 锂离子电池)、使用 LDO (TPS7A0230PDQNR)获得稳定电压、然后使用 nrf52840、其中我们使用 NFC 外设。 在 MCU 规格中、有以下注释:
nRF52840产品规格 v1.11 [第416页]
6.14.11电池保护
如果天线暴露在强 NFC 场下、由于寄生二极管和 ESD 结构、电流可能会在电源上沿相反方向流动。 如果使用的电池不能承受返回电流、则必须在电池和器件之间放置一个串联二极管、以保护电池。
在 TI 技术文章 SSZT658中、我要使用图4中所示的保护方法。 (使用二极管进行反向电流保护 。 LDO)、但我无法理解它如何保护 LDO 免受反向电流的影响?