请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24064 工具与软件:
你(们)好
对于以下 IC、我对充电阈值电压 V (RCH)有一些疑问:
- BQ24064 (TI)
①对于开始充电的条件、数据表文本中提到的 V (BAT)与状态转换图(VI (BAT))中的 V (BAT)参数是否相同?
②在电气特性表中、V (RCH)被列为100mV (典型值)、这样我的理解是否正确:对于 bq24064、当 V (BAT)达到4.1V (典型值)时开始充电?
谢谢