This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24064:关于数据表中提到的充电阈值检测电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474824/bq24064-regarding-the-recharge-threshold-detection-voltage-mentioned-in-the-datasheet

器件型号:BQ24064

工具与软件:

你(们)好

对于以下 IC、我对充电阈值电压 V (RCH)有一些疑问:

  • BQ24064 (TI)

①对于开始充电的条件、数据表文本中提到的 V (BAT)与状态转换图(VI (BAT))中的 V (BAT)参数是否相同?

②在电气特性表中、V (RCH)被列为100mV (典型值)、这样我的理解是否正确:对于 bq24064、当 V (BAT)达到4.1V (典型值)时开始充电?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在观察主席日、明天将回到你的身边。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对两个问题都是。 祝您愉快!

    此致、

    Mike Emanuel