This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:新芯片负载调节规范

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463317/tps74401-new-chip-load-regulation-specifications

器件型号:TPS74401

工具与软件:

嗨、团队:

新芯片上50mA 的负载调节单元≦IOUT≦3A 是否有拼写错误? 它会非常糟糕。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好小林山,

    我将与系统/ PME 和测试/验证团队进行沟通以确认这一点、然后我将与您联系。 我想所有这些单位都是%/A

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    我们期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    您能否检查一下是否有拼写错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已询问系统团队。 在得到回复后、我将在此处更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个拼写错误。 对于突出显示的部分、单位为%/A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    对于其他类似产品(TPS742/743)的新芯片、未指定0至50 mA 的负载调节。

    ​​TPS744的0至50 mA 的值是否正确? 如果它们是正确的、为什么会恶化?


    通过比较图5-1和4可以看出、新芯片的负载调整率似乎更好、但电气特性表显示其性能下降了。

    这是什么原因造成的恶化? 这些值是否​​正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、我 在 TPS742/743数据表中看不到新器件的负载调整率为0至50 mA。  

    除非需要立即响应、否则我们目前正在纠正这种情况并更新数据表中的信息。

    如果需要立即回复、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请​​尽快告知我们新芯片的负载调整率值和指定条件。
    我们期待对数据表进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、一旦发布了更正后的数据表、我将在此处更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您预计何时发布正确的数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,它非常有用!

    _________________________________

    https://www.medipakiet.pl/lux-med/pakiet-basic-dental---indywidualny/?productUuid=d81d7af0-be3e-40fd-bfe2-9ceb348ac506

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几周后。 我也在寻求将要纳入其中的更改、以便我可以更早地向您提供这些更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在数据表更新时告知我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先请告知我、新芯片之后负载的调整情况是否恶化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、新芯片没有使负载调节恶化