This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:触发 UVLO 时的 VOUT 行为

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474754/tps61200-vout-behavior-when-uvlo-is-triggered

器件型号:TPS61200

工具与软件:

您好!

我使用的是 TPS6120升压转换器、我将阐明在触发 UVLO (欠压锁定)阈值时的行为。

根据我的理解、当 VIN 降至 UVLO 阈值以下时、转换器会停止开关。 但是、我不确定在这种情况下 VOUT 会发生什么情况:

VOUT 是否降至0V
2. VOUT 是否保持近似等于 VIN?


查看内部方框图、似乎输出引脚(VOUT)通过一对 MOSFET 连接。 当 UVLO 处于激活状态时、必须满足哪些条件才能使 VOUT 降至0V?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Pawel、

    当 Vin 降至 UVLO 以下时、Vout 将降至零。 输出电容器由负载放电至0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    这对我来说是个好消息。 您能告诉我、激活 ULVO 时 TPS6120的静态电流是多少?  

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 YVLO 被触发时,它的关断电流,而不是 Iq。 您可以在数据表中参阅 ISD。