请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61200 工具与软件:
您好!
我使用的是 TPS6120升压转换器、我将阐明在触发 UVLO (欠压锁定)阈值时的行为。
根据我的理解、当 VIN 降至 UVLO 阈值以下时、转换器会停止开关。 但是、我不确定在这种情况下 VOUT 会发生什么情况:
VOUT 是否降至0V
2. VOUT 是否保持近似等于 VIN?
查看内部方框图、似乎输出引脚(VOUT)通过一对 MOSFET 连接。 当 UVLO 处于激活状态时、必须满足哪些条件才能使 VOUT 降至0V?
提前感谢!