主题中讨论的其他器件: LMR66420
工具与软件:
您好!
我们在将 TPS61094与超级电容器和容性负载结合使用时遇到了问题。
TPS61094由输入电压为3.83V 的直流/直流降压转换器(LMR66420)供电。
输出电压选择为3.6V
TPS61094的输出上包含各种东西:用于附加电压轨(相应地具有 MCU 和其他外设)的 LDO 线性稳压器和调制解调器。
电路板上电后、超级电容器不会充电、TPS61094似乎只是处于强制旁路模式:
黄色:VIN、蓝色:VOUT、紫色:VCAP 
但是、当我从调制解调器中移除两个大电容器(每个 ALU/POLY 180uF)时、超级电容器在上电时开始充电(也可以通过查看从工作台 PSU 汲取的电流来确认): 
我无法切换 此电路板上的 MODE 或 EN 引脚、因为很遗憾、它们永久连接到 VIN、没有0r 电阻器。
如果不需要、我们不希望添加元件、但我们想或许我们需要在短暂的延迟后切换 MODE/EN 引脚、等待输出首先稳定?
任何帮助都是非常感谢!