This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:超级电容器由于容性负载而未充电?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094, LMR66420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471972/tps61094-supercap-not-being-charged-due-to-capacitive-load

器件型号:TPS61094
主题中讨论的其他器件: LMR66420

工具与软件:

您好!

我们在将 TPS61094与超级电容器和容性负载结合使用时遇到了问题。
TPS61094由输入电压为3.83V 的直流/直流降压转换器(LMR66420)供电。
输出电压选择为3.6V  
TPS61094的输出上包含各种东西:用于附加电压轨(相应地具有 MCU 和其他外设)的 LDO 线性稳压器和调制解调器。  

电路板上电后、超级电容器不会充电、TPS61094似乎只是处于强制旁路模式:
黄色:VIN、蓝色:VOUT、紫色:VCAP

但是、当我从调制解调器中移除两个大电容器(每个 ALU/POLY 180uF)时、超级电容器在上电时开始充电(也可以通过查看从工作台 PSU 汲取的电流来确认):

我无法切换  此电路板上的 MODE 或 EN 引脚、因为很遗憾、它们永久连接到 VIN、没有0r 电阻器。
如果不需要、我们不希望添加元件、但我们想或许我们需要在短暂的延迟后切换 MODE/EN 引脚、等待输出首先稳定?  

任何帮助都是非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    请分享原理图。 我想知道您将180uf 放置于何处。

    此致

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:
    下面是一些重要的片段:
    降压转换器:

    TPS61094:

    调制解调器(左上角区域的 C4和 C5电容为180uF):

    以下是具有一些距离的部分布局:


    感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的意见。 我将 尝试在工作台上重复此条件。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我在工作台上重复了这种现象。  3.83V 的电压不足以让 IC 进入充电器模式。 请将 LMR66420 3V8 Vout 提高到4V、或将 TPS61094 Vout 降低到3.4V

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    非常感谢您的答复和确认这一点!

    那么、基本上您会建议最小差值为0.4V?
    这是否可以通过稍后再触发 MODE 或 EN 引脚等其他方式解决?  

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    可以、但 更改 Vout 是一种不改变电路板的更简单的解决方案。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Travis、

    谢谢您的讲解。

    幸运的是、这是一个原型、因此我仍然有一些时间进行更改。  

    我将采取以下措施:

    • 在原型板上:
      • 将 Vout 更改为3.4V (无需更改电路板)。
        这里的缺点是调制解调器输入电压下限(3.3 - 4.3V)的裕度较低、但对于原型、这是可以接受的。
    • 对于新版本的电路板、我将:
      • 使用输入电压3.9V、输出电压3.7V 以获得更大的裕度。 使用 LMR66420的 PG 输出切换 MODE+EN。 我 将在 MODE+EN 引脚(如 EVM 板上)上添加二极管、从而使用 PG 引脚或 SUP+引脚来确定状态(这意味着暂时失去输入电压并不会改变 TPS61094的模式):

    您是否同意这些更改会产生预期效果?

    非常感谢您到目前为止提供的帮助、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我不确定您的系统设计、但我认为 TPS61094器件可以工作。 我将 在工作台上验证您的新设计、以便进一步检查。

    此致、

    Travis