工具与软件:
您好、TI 专家:
演示板中的 TPS25750D 可以在电池电量耗尽模式下工作(Type-C 插头之前 VIN_3V3=0V)、一切都正常;但在组装电池包时 、并且 VIN_3V3在 Type-C 插头之前存在时、TPS25750D 在 Type-C 插头之后无法继续工作 、请捕获随附的 VBUS/CC 线路/VIN_3V3波形、还附加原理图和配置图像.json 文件。

e2e.ti.com/.../050103.json.zip
2)关于静态电流测量:1)断开 type-c 连接器(VBUS=0V);2)使用直流电源相应地为 VIN_3V3和 PP5V 供电并在电源电路中使用串行 DMM;3)记录测量结果; 实际 VIN_3V3静态 电流为2.46mA、PP5V 静态电流为0.36mA、与产品说明书中的值相比有很大不同。
我试图从 TRM 中找到答案、有一个70h SLEEP_CONFIG 寄存器来控制 PD 的睡眠行为、目前我怀疑 SLEEP_CONFIG 寄存器的位1在由自定义 GUI 生成的配置映像中被取消置位、这会导致 PD 始终处于正常工作模式。


请分享您对我的2个以上问题的评论、谢谢!