This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750D 仅可在电池无电模式下工作、当 VIN_3V3存在时无法工作。

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472501/tps25750-tps25750d-only-can-work-in-dead-battery-mode-cannot-work-when-vin_3v3-exist

器件型号:TPS25750

工具与软件:

您好、TI 专家:

演示板中的 TPS25750D 可以在电池电量耗尽模式下工作(Type-C 插头之前 VIN_3V3=0V)、一切都正常;但在组装电池包时 、并且 VIN_3V3在 Type-C 插头之前存在时、TPS25750D 在 Type-C 插头之后无法继续工作 、请捕获随附的 VBUS/CC 线路/VIN_3V3波形、还附加原理图和配置图像.json 文件。

     e2e.ti.com/.../050103.json.zip

2)关于静态电流测量:1)断开 type-c 连接器(VBUS=0V);2)使用直流电源相应地为 VIN_3V3和 PP5V 供电并在电源电路中使用串行 DMM;3)记录测量结果; 实际  VIN_3V3静态 电流为2.46mA、PP5V 静态电流为0.36mA、与产品说明书中的值相比有很大不同。

  我试图从 TRM 中找到答案、有一个70h SLEEP_CONFIG 寄存器来控制 PD 的睡眠行为、目前我怀疑 SLEEP_CONFIG 寄存器的位1在由自定义 GUI 生成的配置映像中被取消置位、这会导致 PD 始终处于正常工作模式。

请分享您对我的2个以上问题的评论、谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的咨询。 我们的器件专家正在审查您的问题、并将很快作出回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zong:  

    对此进行研究、并将在一天结束前提供反馈!

    谢谢。此致、

    Raymond Linr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    有没有一些反馈我的问题,抱歉推,因为这个问题是一个小问题有点紧急.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 美国于今天关闭、很抱歉耽误您的时间。